Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Μπορούν τα ρελέ ισχύος LC1D098 να χρησιμοποιηθούν σε κατηγορία χρήσης AC-3 σύμφωνα με το IEC 60947‑4‑1;
Ναι, μπορούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
LC1D098 (Ονομαστική Τάση / Ie κατά AC-3):
230 Vac / 8.5 A
400 Vac / 8.5 A
440 Vac / 9.0 A
500 Vac / 9.2 A
690 Vac / 6.7 A
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν: