Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Μπορούν τα ρελέ ισχύος LC1D188 να χρησιμοποιηθούν σε κατηγορία χρήσης AC-3 σύμφωνα με το IEC 60947‑4‑1;
Ναι, μπορούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
LC1D188 (Ονομαστική Τάση / Ie κατά AC-3):
230 Vac / 15 A
400 Vac / 15.5 A
440 Vac / 18 A
500 Vac / 16.1 A
690 Vac / 11.7 A
Published for:Schneider Electric Greece
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν: