Οφέλη

Περισσότεροι από 2.000 αντιπρόσωποι υπηρεσιών εγκατεστημένης βάσης με βαθιά γνώση της αρχιτεκτονικής, των τεχνολογιών, των χαρακτηριστικών και των εξελίξεων στη διάρκεια του κύκλου ζωής του εξοπλισμού σας, με δυνατότητα ενσωμάτωσης των στοιχείων αυτών στην εγκατάστασή σας

Συντήρηση στις εγκαταστάσεις σας ανάλογα με τις συνθήκες, με μοναδικά εργαλεία (όργανα ελέγχου) και λογισμικό (προηγμένα αναλυτικά στοιχεία) που εξασφαλίζουν την υπεροχή και την εναρμόνιση των εργασιών μας στις εγκαταστάσεις σας

Πραγματοποίηση περισσότερων από 250.000 παρεμβάσεων υπηρεσιών εγκατεστημένης βάσης κάθε χρόνο, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζονται στα πρωτόκολλα ασφαλείας, συντήρησης, διαγνωστικού ελέγχου και προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών
Η προσφορά μας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης
Ασφάλεια και συμμόρφωση με τους κανονισμούς
Κατανοήστε σε βάθος τους κανονισμούς ασφαλείας και κάθε άλλη υποχρεωτική απαίτηση που σχετίζεται με τον εξοπλισμό. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού σας.
Ενεργειακή αποδοτικότητα και διαθεσιμότητα
Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα του εξοπλισμού σας, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του, όπως απαιτείται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των διεργασιών σας και, κατ' επέκταση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας με το βέλτιστο δυνατό κόστος.
Ανθεκτικότητα
Διαχειριστείτε το κόστος και παρατείνετε τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού σας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του προϊόντος και των υπηρεσιών.
Μεγαλύτερη σιγουριά ανά πάσα στιγμή
Απολαύστε απόλυτη ηρεμία χάρη στις διεθνώς αναγνωρισμένες τυποποιημένες πρακτικές συντήρησης και διαγνωστικού ελέγχου που προσφέρουμε, οι οποίες ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα κατασκευαστή.
Μοναδικοί διαγνωστικοί έλεγχοι μέσω συντήρησης βάσει συνθηκών στις εγκαταστάσεις σας
Παρακολουθήστε την κατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού σας με τη λύση του Προγράμματος συντήρησης βάσει προϋποθέσεων (βασικό ή προηγμένο πακέτο) ή το πρόγραμμα διάγνωσης OnSite ProDiag.
Η τακτική διάγνωση μπορεί να εντοπίσει μια πιθανή δυσλειτουργία ή υποβάθμιση κάποιου στοιχείου πριν την πρόκληση βλάβης.
Οι λεπτομερείς αναφορές πελατών περιλαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς για τη διατήρηση της ασφάλειας, της παραγωγικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας του εξοπλισμού σας για μεγαλύτερο διάστημα.

Στρατηγικές συντήρησης του εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικής ισχύος
Οι διάφορες προσεγγίσεις συντήρησης του εξοπλισμού επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την ασφάλεια, τη συνέχιση της υπηρεσίας, τη βελτιστοποίηση της υποδομής ισχύος, την προστασία του εξοπλισμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αποτελεσματική διαχείριση των ανταλλακτικών και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.