Λύσεις ψύξης μέσω υγρού με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης
Υποστηρίζοντας το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής πυκνότητας, η Schneider Electric παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ψύξης μέσω υγρού.
Ψύξη επόμενης γενιάς
Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί υποδομές ψύξης. Τις παρέχουμε με ευφυΐα και δυνατότητα επέκτασης.
Ψύξη μέσω υγρού για κέντρα δεδομένων
Πώς και γιατί να υιοθετήσετε υγρή ψύξη;
Βασικοί λόγοι για να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες κέντρου δεδομένων ψύξη μέσω υγρού, πέρα από την υψηλή πυκνότητα ισχύος και τρόποι επίτευξής της. Κατεβάστε το white paper και μάθετε περισσότερα.
Για να κερδίσετε τον αγώνα της πυκνότητας, η ψύξη μέσω υγρού είναι ο μόνος τρόπος
Η τρέχουσα και η αναμενόμενη θερμική ισχύς σχεδιασμού CPU και GPU αυξάνονται συνεχώς. Τα συστήματα αερόψυξης αποβάλλουν εύκολα σε πυκνότητες rack έως 40 kW. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ASHRAE 2021 για 50 kW+ επιβάλλουν η θερμοκρασία του αέρα να είναι τόσο χαμηλή, που δεν είναι πλέον βιώσιμα. Η ψύξη μέσω υγρού είναι η μόνη βιώσιμη λύση για τις υψηλές πυκνότητες.
Η ψύξη μέσω υγρού είναι η βιώσιμη επιλογή
Η ψύξη μέσω υγρού που εφαρμόζεται σε rack χαμηλής πυκνότητας επιτρέπει λύσεις χωρίς συμπιεστή και ανασχεδιασμό του κενού χώρου, που αντισταθμίζεται από την τεράστια εξοικονόμηση σε εκπομπές CO₂ και λειτουργικές δαπάνες. Για τις υψηλές πυκνότητες, δεν υπάρχει άλλη λύση πέραν της ψύξης μέσω υγρού.
Κενός χώρος
Ψύξη μέσω υγρού σημαίνει περισσότερες από μία τεχνολογίες: απευθείας ψύξη των chip, θετική πίεση, ψύξη μέσω υγρού ακριβείας και εμβάπτιση. Η προσέγγισή μας είναι ανοικτή σε καθεμία από αυτές, αναπτύσσοντας την κατάλληλη υποδομή αποβολής της θερμότητας, κατάλληλη για όλες τις τεχνολογίες.
Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με τη Motivair
Εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου σε βασικό πάροχο λύσεων ψύξης μέσω υγρού.
Αρχιτεκτονική ψύξης μέσω υγρού
Πρόγραμμα συνεργατών
Γνωρίστε το πρόγραμμα συνεργατών EcoXpert
Προάγουμε τη συνεργασία και την καινοτομία σε όλο το τοπικό και παγκόσμιο δίκτυο των εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων συνεργατών μας. Μαζί, παρέχουμε πιο έξυπνες, αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις στους κοινούς πελάτες μας
Διακοπή τεχνητής νοημοσύνης: επίδραση κέντρου δεδομένων
Εξετάστε τον αντίκτυπο των πυκνοτήτων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Χρειάζεστε βοήθεια?
Επιλογέας προϊόντος
Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα κατάλληλα προϊόντα και εξαρτήματα για τις εφαρμογές σας.
Λήψη προσφοράς
Δηλώστε διαδικτυακά τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Σημεία πώλησης
Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.
Κέντρο βοήθειας
Βρείτε πόρους υποστήριξης για όλες τις ανάγκες σας, όλους σε ένα μέρος.
1.Τι είναι η ψύξη μέσω υγρού για τα κέντρα δεδομένων;
Η ψύξη μέσω υγρού είναι μια μέθοδος υψηλής απόδοσης για την ψύξη σε κέντρα δεδομένων που χρησιμοποιεί υγρά όπως νερό ή διηλεκτρικά υγρά για να αφαιρέσει τη θερμότητα από διακομιστές και εξοπλισμό IT. Σε σύγκριση με την ψύξη μέσω αέρα, προσφέρει κορυφαία θερμική απόδοση, επιτρέποντας υπολογιστικά συστήματα υψηλής πυκνότητας και εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένα βασικό στοιχείο των σύγχρονων λύσεων ψύξης μέσω υγρού τόσο για νέα όσο και για υπάρχοντα κέντρα δεδομένων
2. Γιατί είναι σημαντική η ψύξη μέσω υγρού και ποια είναι τα οφέλη της για τα κέντρα δεδομένων;
Η ψύξη μέσω υγρού είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της έντονης θερμότητας που παράγεται από φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και διακομιστές υψηλής πυκνότητας. Επιτρέπει:
• Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος ψύξης
• Υποστήριξη για υπολογιστικές εργασίες υψηλής απόδοσης χωρίς θερμικό περιορισμό
• Μικρότερο φυσικό μέγεθος στον κενό χώρο λόγω των πυκνότερων διαμορφώσεων διακομιστή
• Βελτιωμένη βιωσιμότητα μέσω χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας
3. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές ψύξης μέσω υγρού στα κέντρα δεδομένων;
Οι δύο τεχνικές για την ψύξη μέσω υγρού στα κέντρα δεδομένων είναι οι εξής:
• Απευθείας ψύξη των chip: Αυτή η μέθοδος, γνωστή και ως απευθείας ψύξη μέσω υγρού (DLC), κυκλοφορεί ψυκτικό υγρό απευθείας πάνω από τα εξαρτήματα που παράγουν θερμότητα, όπως οι επεξεργαστές (CPU) και οι μονάδες γραφικών (GPU), χρησιμοποιώντας ψυχρές πλάκες. Προσφέρει ακριβή θερμικό έλεγχο και είναι ιδανική για φόρτους εργασίας υψηλής απόδοσης και τεχνητής νοημοσύνης, τόσο σε εφαρμογές που δεν απαιτούν μεγάλη ενεργειακή απόδοση όσο και σε εφαρμογές που δεν απαιτούν μεγάλη προστασία
• Ψύξη με εμβάπτιση: Αυτή η τεχνική βυθίζει ολόκληρους διακομιστές σε ένα διηλεκτρικό υγρό, επιτρέποντας την ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και την ελάχιστη εξάρτηση από τη ροή του αέρα
Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της Schneider Electric υποστηρίζει και τις δύο τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας ευελιξία, αποδοτικότητα και δυνατότητα κλιμάκωσης για τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων.
4. Μπορώ να μετακατασκευάσω το αερόψυκτο κέντρο δεδομένων μου με σύστημα ψύξης μέσω υγρού;
Η μετασκευή σε σύστημα ψύξης μέσω υγρού είναι ένας πρακτικός τρόπος εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αερόψυκτων κέντρων δεδομένων. Με την ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως οι εναλλάκτες θερμότητας πίσω πόρτας, οι Coolant Distribution Units (CDUs) και τα υβριδικά συστήματα ψύξης , οι διαχειριστές μπορούν να βελτιώσουν τη θερμική απόδοση χωρίς να απαιτείται πλήρης αναβάθμιση της υποδομής. Η μετασκευή καθιστά δυνατή την υποστήριξη φόρτων εργασίας υψηλής πυκνότητας, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.