Παραγωγή τροφίμων και ποτών
Μεταμορφώστε τις δραστηριότητες του κλάδου τροφίμων και ποτών με αυτοματισμό και ψηφιακές λύσεις ενέργειας που προσφέρουν αποδοτικά αποτελέσματα.

Μετατρέψτε τις επιχειρησιακές προκλήσεις σε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι δυσκολότερες προκλήσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών λύθηκαν
Οι δυσκολότερες προκλήσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών λύθηκαν
Αποκωδικοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού
Αποκωδικοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμούΑπελευθερώστε το δυναμικό σας με συγκεκριμένες αξιολογήσεις από ειδικούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Αυτοματισμός έτοιμος για το μέλλον
Αυτοματισμός έτοιμος για το μέλλονΕυελιξία με αυτοματισμό καθοριζόμενο από ανοιχτό λογισμικό με ελάχιστη μηχανική.
Μεγιστοποιήστε την παραγωγή με βελτιστοποιημένες λειτουργίες
Μεγιστοποιήστε την παραγωγή με βελτιστοποιημένες λειτουργίεςΑποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου, περιουσιακά στοιχεία και πόροι, με βιομηχανικό λογισμικό.

Οι ειδικοί μας συνεργάζονται μαζί σας για να επιταχύνουν την λειτουργική απόδοση, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στις βασικές σας δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής πορεία για μειωμένο κόστος, περιορισμένο κίνδυνο και ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξασφαλίζοντας ότι οι κατασκευαστικές σας δραστηριότητες αποτελούν κινητήριο δύναμη για την κερδοφορία και τη μελλοντική ανάπτυξη.

Ανακαλύψτε πώς οι πελάτες μας μετασχηματίζουν τις λειτουργίες τους με τις λύσεις μας που βασίζονται σε λογισμικό, από τα έξυπνα εργοστάσια έως τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.
_BUILDER.IORectangle.webp)
Royal Avebe: Ηλεκτρική ενέργεια εντός των ορίων του δικτύου
Για τη Royal Avebe, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς ένας μελλοντικός στόχος. Είναι ήδη ενσωματωμένη στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αναπτύσσεται, λειτουργεί και υποστηρίζει τις δραστηριότητές του.Διαβάστε αυτό το white paper για τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα των συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών (CPG) για να μάθετε σε ποιους τομείς η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ήδη πραγματική αξία. Παρουσιάζει πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την απόδοση της επένδυσης (ROI) σήμερα και τις προσδοκίες των κατασκευαστών έως το 2030. Αναλύει όσα είναι απαραίτητο να υπάρχουν για την αξιόπιστη επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Εξερευνήστε τις τελευταίες τάσεις, τις καινοτομίες και τις απόψεις ειδικών που διαμορφώνουν το μέλλον των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών.

Open SDA για ευέλικτη παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων
Μάθετε πώς το Open SDA διευκολύνει την ευέλικτη παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων (CPG), βελτιώνοντας την ενοποίηση των δεδομένων, την ευελιξία και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.Ανακαλύψτε πώς να μετατρέψετε τις σημερινές προκλήσεις σε μελλοντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή η έκθεση, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα από τους πελάτες μας, τεκμηριώνει τα τέσσερα βασικά οφέλη που προσφέρουν οι λύσεις μας: απτά οφέλη στην λειτουργική αποδοτικότητα, βελτιωμένη αξιοπιστία, σημαντική εξοικονόμηση κόστους και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Χρειάζεστε βοήθεια?
Επιλογέας προϊόντος
Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα κατάλληλα προϊόντα και εξαρτήματα για τις εφαρμογές σας.
Λήψη προσφοράς
Δηλώστε διαδικτυακά τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Σημεία πώλησης
Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.
Κέντρο βοήθειας
Βρείτε πόρους υποστήριξης για όλες τις ανάγκες σας, όλους σε ένα μέρος.
Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για τους παραγωγοί τροφίμων και ποτών;
Η πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών είναι η εναρμόνιση των φιλοδοξιών βιωσιμότητας με τους στόχους αποδοτικότητας σε ένα περιβάλλον με μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και μικρότερα μεγέθη παρτίδων. Δεν πρόκειται απλώς για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων ESG ή την επίτευξη των στόχων αποδοτικότητας, αλλά για την ταυτόχρονη επίτευξη και των δύο. Επιπλέον, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ιχνηλάτησης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση της διαφάνειας και την απόκτηση αξιοποιήσιμων πληροφοριών.
Μια άλλη σημαντική πρόκληση είναι η κατάκτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η μετάβαση σε παραγωγή χωρίς χαρτί και με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία. Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών. Πέραν της τεχνολογίας, η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού ώστε να ευδοκιμήσει σε ένα ευέλικτο, ψηφιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής αυτού του μετασχηματισμού.
Τέλος, οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών αντιμετωπίζουν αυστηρότερα ρυθμιστικά πρότυπα και απαιτήσεις συμμόρφωσης. Πρέπει να διασφαλίζουν την αυστηρή τήρηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών κανονιστικών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα να επιτρέπουν την απρόσκοπτη ιχνηλασιμότητα, για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Ταυτόχρονα, η διαχείριση των εκπομπών Κατηγορίας 1, 2 και 3 είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργή μείωση του αποτυπώματος CO₂ και την ικανοποίηση των αυξανόμενων προσδοκιών για βιωσιμότητα.
Ποιες λύσεις χρειάζονται για να υποστηρίξουν τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών ώστε να αποκτήσουν ταυτόχρονα αποτελεσματικότητα και ευελιξία;
Οι χειριστές στο περιβάλλον παραγωγής χρειάζονται εργαλεία κινητικότητας, καθοδήγησης και συνεργασίας για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στα σύνθετα περιβάλλοντα των τροφίμων και ποτών. Αυτά συμπληρώνονται από προηγμένο αυτοματισμό, έξυπνες μηχανές και ρομποτική που βελτιώνουν την απόδοση της συσκευασίας και την αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής. Για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και της αποτελεσματικότητας, με παράλληλη αύξηση της ευελιξίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, απαιτείται ισχυρή σύγκλιση IT/OT, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πολύτιμη βάση δεδομένων και να παρέχονται ολιστικές πληροφορίες.
Πώς μπορούν οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας και να μειώσουν το κόστος;
&Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών πρέπει να μετασχηματίσουν τα κτίριά τους σε βιώσιμα, ανθεκτικά και υγιεινά περιβάλλοντα. Αυτό ξεκινά με την απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο δίκτυο και την προηγμένη διαχείριση ισχύος, ακολουθούμενη από λύσεις κατανεμημένης ενέργειας και μικροδικτύων. Για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και ανθεκτικό περιβάλλον δικτύου, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να καλύπτει τόσο την υποδομή OT όσο και την υποδομή IT, προστατεύοντας τα κρίσιμα συστήματα και δεδομένα.
Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης για τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών;
Η βάση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο μετασχηματισμός και ο συσχετισμός των βιομηχανικών δεδομένων σε πληροφορίες που οδηγούν σε αξιοποιήσιμες αλλαγές μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτή είναι η βάση για τη δημιουργία ψηφιακών δίδυμων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Δίνοντας τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης για αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας το εργατικό δυναμικό για καλύτερη λήψη αποφάσεων και διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συμμόρφωση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Επιπλέον, μια λύση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας, βελτιώνοντας τον προγραμματισμό των παραγγελιών και τις αλλαγές προϊόντων, καθώς και βελτιστοποιώντας τη διαχείριση αποθεμάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα.