Αποδοτικός Χώρος Εργασίας
Οι προγραμματιστές, οι μισθωτές και οι διευθυντές των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών κτιρίων πρέπει να έχουν τον έλεγχο του ΙοΤ και των Μαζικών Δεδομένων εντός των εγκαταστάσεών τους. Η έξυπνη διαχείριση του χώρου και η ενεργειακή απόδοση σε πραγματικό χρόνο μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να συμβάλουν στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας.


Λευκή βίβλος
Πώς οι ενσωματωμένοι ελεγκτές δωματίων μειώνουν τις ενεργειακές δαπάνες των γραφείων και αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων
Δείτε τη λευκή βίβλο

Μελέτη περίπτωσης
Μελέτη περίπτωσης του Παγκόσμιου Φόρουμ: μετασχηματισμός της αποδοτικότητας των χώρων εργασίας με IoT
Δείτε τη μελέτη περίπτωσης

Blog
Με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης που αναλύεται στην παρούσα ανάρτηση, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τα επίπεδα άνεσης των εργαζομένων σας, και, κατά συνέπεια, να βελτιώσετε την παραγωγικότητα.
Άνεση εργαζομένων και ενοίκων
Προκειμένου ένα επαγγελματικό ακίνητο να είναι ελκυστικό στους ενοίκους, πρέπει να είναι άνετο και να προάγει την υγεία και ευημερία των ενοίκων του. Παρέχουμε προηγμένες λύσεις αρχιτεκτονικής EcoStruxure για μεγαλύτερη άνεση των εργαζομένων και των ενοίκων.




Ιστολόγιο
Πώς εξελίσσεται η εμπειρία στον χώρο εργασίας σε επαγγελματικά ακίνητα.
Συχνές ερωτήσεις
Ξεκινήστε από εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γνωσιακή βάση μας και να βρείτε απαντήσεις σε περισσότερες από 100.000 ερωτήσεις online μέσα σε δευτερόλεπτα.
Έγγραφα και λήψεις
Τεχνική βιβλιοθήκη με φύλλα δεδομένων, προδιαγραφές προϊόντων και πολλά ακόμη.
Εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών
Κάντε λήψη της εφαρμογής για κινητές συσκευές και λάβετε υποστήριξη εν κινήσει - οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε. Αποκτήστε την σήμερα!