Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Οι λύσεις παρακολούθησης και ελέγχου του αυτοματισμού υποσταθμών που προσφέρουμε εκτείνονται από Δείκτες διέλευσης σφαλμάτων έως Έξυπνα RTU τροφοδοσίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επηρεάζουν τις διακοπές λειτουργίας, από το βασικό εντοπισμό σφαλμάτων έως τα σχήματα έξυπνων δικτύων αυτόματης επιδιόρθωσης. Τα SAIDI και SAIFI βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λύσης για παροχή μέγιστης διαθεσιμότητας ενέργειας.
Τεράστια εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή λύση αυτοματισμού τροφοδοσίας διανομής:  > Μέγιστη μείωση του SAIDI με εντοπισμό σφαλμάτων και αποκατάσταση έως και 20 φορές πιο γρήγορα  > Επεκτάσιμη και ευέλικτη ενοποίηση, ανάλογα με την επένδυση και τους στόχους σας  > Μείωση του κόστους λειτουργίας και επένδυσης έως και 30%

Γνωρίστε το Easergy T300

Ανακαλύψτε τα προηγμένα χαρακτηριστικά της απομακρυσμένης τερματικής μονάδας μας και προετοιμάστε το δίκτυό σας για τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Λευκή βίβλος

Ποιες αρχιτεκτονικές και εξαρτήματα θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μετάβαση των παρόχων ενέργειας σε έξυπνους υποσταθμούς μέσης/χαμηλής τάσης (MV/LV);

Λευκή βίβλος

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να αναπτύξετε μια στρατηγική για την αξιοποίηση εργαλείων έξυπνων δικτύων που θα βοηθήσουν στην ικανοποίηση και την υπέρβαση των στόχων αποδοτικότητας των κανονισμών.

Βρείτε προϊόντα και λύσεις

 

PowerLogic™ T300

 

Αυτοματισμός Δικτύων

 

Easergy Flair

 

Easergy Flite

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Η Βασική μονάδα Smart Ring (RMU) είναι απρόσκοπτα ενοποιημένη με την απομακρυσμένη τερματική μονάδα (RTU) Easergy T300 και διευκολύνει τη διαχείριση των εξελισσόμενων προκλήσεων της διανομής ηλεκτρικής ισχύος. Ως ολοκληρωμένη λύση, η αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση της έξυπνης μονάδας RMU είναι εύκολη διαδικασία, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η στιβαρή του σχεδίαση είναι κατάλληλη ακόμα και για αντίξοα περιβάλλοντα. Η ασφαλής, έξυπνη μονάδα RMU συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 62351, IEEE 1686 (RBAC), Achilles Practices - για καλύτερη συνδεσιμότητα δικτύου χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα ασφαλείας.
> Μειωμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας και βελτιωμένη διαθεσιμότητα ενέργειας > Βελτιστοποιημένη απόδοση δικτύου > Βελτιωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο > Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους > Μειωμένες τεχνικές και μη τεχνικές απώλειες

Εκσυγχρονίστε το δίκτυό σας ταχύτερα με έξυπνες μονάδες RMU

Βελτιστοποιήστε την επένδυση με ευέλικτες, δομοστοιχειακές και διαλειτουργικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Λύσεις και πλεονεκτήματα

Οι απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μια ατυχής πραγματικότητα για όλους. Μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας, ενώ παράλληλα υιοθετείτε νέες τεχνολογίες που σας επιτρέπουν να επεκταθείτε και να προσφέρετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ενσωματωμένη στα προϊόντα και τις λύσεις μας και υποστηρίζεται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας. Η ολοκληρωμένη μας τεχνογνωσία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο επεκτείνεται στα συστήματα IT και OT, ώστε να μπορείτε να προβάλλετε ένα ενιαίο μέτωπο για την καταπολέμηση των απειλών, να μεγιστοποιήσετε τη συνέχεια των υπηρεσιών σας, να ενισχύσετε την αξιοπιστία και τις επιδόσεις και να επιτύχετε τη συμμόρφωση.
> Ολοκληρωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που αντιμετωπίζει κάθε τομέα κινδύνου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την επιχείρησή σας, σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα και κανονισμούς > Ασφαλή βάσει σχεδιασμού, συνδεδεμένα προϊόντα που ενσωματώνουν τις αρχές ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων IEC 62351 > Πιστοποιημένοι ειδικοί και οργανισμοί με GICSP και IEC 62443-2-4 SCADA > Απλοποιημένη διαχείριση πολιτικής ασφαλείας με καινοτόμα εργαλεία > Εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και υποστήριξη

Η σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας

Από τη δυνατότητα βελτιστοποίησης εσωτερικών διεργασιών μέχρι την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, οι συσκευές της Schneider Electric, που είναι ενσωματωμένες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αναδιοργανώνουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τις λειτουργίες του υποσταθμού σας.

Λευκή βίβλος

Ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των υποσταθμών των παρόχων ενέργειας

Graphic of a digital lock

Ιστολόγιο

Εστιάστε στη στρατηγική κινδύνου σας: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για το Έξυπνο δίκτυο.

Webinar

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για ενίσχυση του δικτύου

Οι απειλές στον κυβερνοχώρο στον κλάδο της ενέργειας παραμένουν υψηλές. Παρακολουθήστε το webinar και κατανοήστε τις πιθανές επιπτώσεις για τη διατήρηση της ενεργειακής διαθεσιμότητας του οργανισμού σας.
Social networking and privacy

Βρείτε προϊόντα και λύσεις

 

PowerLogic™ T300

Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο

Λύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Χρειάζεστε βοήθεια?

Ξεκινήστε εδώ!

Βρείτε απαντήσεις εδώ. Αναζητήστε μόνοι σας μια λύση ή συνδεθείτε με έναν από τους ειδικούς μας.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης

Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, βοήθεια για την υποβολή παραπόνων και πολλά άλλα.

Σημεία πώλησης

Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Περιήγηση στην υπηρεσία "Συχνές ερωτήσεις"

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε, κάνοντας αναζήτηση στις Συχνές Ερωτήσεις.

 Ανοίγει σε νέο παράθυρο

Επικοινωνία με την ομάδα πωλήσεων

Ξεκινήστε online τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!