Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

    Πίνακες Μέσης Τάσης και Υποσταθμοί

pen on a touch screen device for energy management

Challenges

The world of energy is changing with rising demand and increased pressure to perform. Medium voltage equipment is a critical component. In every situation, you need the best solution for reduced cost, ease of use, and trouble-free service for both the operator and the life of the equipment.
  • Λύσεις

    Αναμφίβολα, η εξελισσόμενη αποδοτικότητα επηρεάζει τις απαιτήσεις στη μέση τάση. Με την κορυφαία στην αγορά εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, την εκτενή γνώση και την εμπειρία, η Schneider Electric διαθέτει τις οικονομικές λύσεις που χρειάζεστε για να καλύψετε τις ανάγκες αποδοτικότητας.
  • Βασικά οφέλη

    • Ευρύ χαρτοφυλάκιο για την κάλυψη όλων των ισχυόντων διεθνών και τοπικών προτύπων
    • Πλήρως δοκιμασμένες, έξυπνες ψηφιακές λύσεις: ευέλικτες, περιεκτικές, με τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται σε αντίξοα περιβάλλοντα
    • Βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεών σας
  • Πλεονεκτήματα

    Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες εξελίξεις (AIS, GIS, SSIS):

    • Προσαρμοσμένες εργασίες συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εγκατάστασης
    • Βιομηχανικές διεργασίες σύμφωνα με την πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001, ISO 14001
    • Τοπική υποστήριξη με ειδικούς σε όλο τον κόσμο
Αναπαράσταση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας τη νύχτα με φόντο το ηλιοβασίλεμα, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσβαση στην ενέργεια.

Ανακαλύψτε τις λύσεις για Μέσης Τάσης υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ