Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

    Ψηφιακό σύσστημα ελέγχου PACiS

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Προκλήσεις

Οι υποσταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής και μέσης τάσης HV αποτελούν βασικούς κόμβους που απαιτούν επίβλεψη, προστασία και έλεγχο για την αποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων.
Οι λύσεις που προσφέρουμε για τους υποσταθμούς πληρούν τα τελευταία πρότυπα και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ είναι εύχρηστες, ευέλικτες και επεκτάσιμες.
Καλύπτουμε επίσης τις ανάγκες σας για ταχεία παράδοση του έργου, υψηλή τεχνογνωσία και τοπική υποστήριξη.

 

  • Λύσεις

    Τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου PACiS που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί για υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επίβλεψης, προστασίας και ελέγχου, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τα τελευταία πρότυπα όπως το IEC 61850 και τις συστάσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι λύσεις PACiS περιλαμβάνουν τοπικό SCADA HMI, διασυνδέσεις με κέντρο απομακρυσμένου ελέγχου και προστασία κόμβων δικτύου με τα καλύτερα στην κατηγορία IED. Βοηθούν τους λειτουργούς για τον βέλτιστο έλεγχο και συντήρηση του υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης υποστήριξης και της παροχής προηγμένων υπηρεσιών.
  • Βασικά οφέλη

    • Βελτιωμένη ασφάλεια για την προστασία του εξοπλισμού σας: τυποποιημένα και δοκιμασμένα προγράμματα με ισχυρές ενσωματωμένες συσκευές, στιβαρή επικοινωνία και τοπικό SCADA
    • Απλοποιημένη λειτουργία και συντήρηση δικτύων: Μια ιδιαίτερα διαθέσιμη διεπαφή με το κέντρο ελέγχου να είναι το κλειδί για τη διατήρηση πλήρους ελέγχου και δυνατότητας απεικόνισης.
    • Ανοιχτό και επεκτάσιμο σύστημα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επένδυσής σας: Βασισμένο σε ευέλικτη και εξατομικευμένη αρχιτεκτονική με τα διεθνή πρότυπα, όπως IEC 61850, IEC 62351-RBAC και IEC 62443.
  • Διαφοροποίηση

    • Ανοιχτά και επεκτάσιμα συστήματα, με ευέλικτες αρχιτεκτονικές που ενσωματώνουν τους καλύτερους στην κατηγορία ψηφιακούς ηλεκτρονόμους για μείωση των καλωδιώσεων και βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας 
    • Πρωτοποριακή ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενσωματωμένη σε λειτουργικά συστήματα (OT) για την απλοποίηση διαχείρισης με το υπάρχον προσωπικό
    • Τεράστια εμπειρία, με περισσότερα από 1.500 συστήματα παγκοσμίως και ειδικούς στο πρότυπο IEC 61850, στον σχεδιασμό συστημάτων, στην ενσωμάτωση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
    • Τοπική υποστήριξη και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Οφέλη

  • εικόνα ενός data center επιχείρησης από ψηλά με φόντο την πόλη

    Ευέλικτη αρχιτεκτονική με προγράμματα αυτοματισμού ειδικά για την ενέργεια

  • πρωτοποριακή ασφάλεια κυβερνοχώρου

    Καινοτόμος προσέγγιση ασφάλειας κυβερνοχώρου για την τήρηση των κανονισμών

  • μηχανικός σε σταθμό ασφαλείας και παρακολούθησης δικτύου

    Απλοποιημένη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου για το τρέχον προσωπικό

  • τεχνικοί που εργάζονται σε data center επιχείρησης

    εξειδικευμένη τεχνογνωσία με τοπικές υπηρεσίες και υποστήριξη