Προκλήσεις
Λύσεις Κτιριακών Συστημάτων
Ανακαλύψτε την ευρεία γκάμα ευέλικτων και επεκτάσιμων λύσεών μας, κατάλληλων για οποιοδήποτε κτίριο-
Διαχείριση Μεγάλων Κτιρίων Επιχειρήσεων
Μια ενιαία, ολοκληρωμένη λύση για τις πολυσύνθετες ανάγκες σας. Μάθετε περισσότερα -
Διαχείριση Κτιρίων Μικρού και Μεσαίου μεγέθους
Λύσεις για κτίρια με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Μάθετε περισσότερα -
Λύσεις Ελέγχου Δωματίου
Καταξιωμένη τεχνολογία για βελτιωμένη θερμική άνεση και οικονομικά αποδοτικό έλεγχο περιβάλλοντος σε οποιονδήποτε χώρο Μάθετε περισσότερα
Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;
-
Για να γίνετε αποδοτικοί
Για να επιτύχετε λειτουργική και ενεργειακή αποδοτικότητα.
-
Για να βελτιώσετε τις οικονομικές σας επιδόσεις
Για να βελτιστοποιήστε τον προϋπολογισμό CapEx και OpEx.
Δεδομένα
-
Το 40% της παγκόσμιας ενέργειας χρησιμοποιείται στα κτίρια.
-
Κατά τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου, το 75% του κόστους του καταναλώνεται σε δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας.
-
Μόνο το 20% των διαχειριστών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούν το 80% των διαθέσιμων δυνατοτήτων των BMS συστημάτων τους.
-
Το 30% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στα κτίρια σπαταλάται άσκοπα, λόγω μη αποδοτικού BMS.
-
Ως το 2020, θα υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια συσκευές συνδεδεμένες μέσω του Internet of Things.
-
Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, τουλάχιστον τα μισά κτίρια που θα χρησιμοποιούνται το 2050 έχουν ήδη κατασκευαστεί.