Utjecaj tvrtke Padania Acque: ključni rezultati
Povećanje EBITDA-e od 22 % tijekom 3 godine (godišnji prosjek povećanja od 7 %)
Gubitci vode smanjeni na gotovo polovicu nacionalnog prosjeka (24 % u odnosu na 42 %)
Poboljšanje od 20 % u radu s digitaliziranom kontrolom i upravljanjem
Tvrtka Padania Acque pružatelj je vodnih usluga u 113 općina u talijanskoj pokrajini Cremoni. Upotrebom sustava Ecostruxure za rješenja za vodu i otpadnu vodu, uključujući Ecostruxure Water Advisor – Water Loss i Water Simulation, prati i optimizira cijeli sustav vodoopskrbe te može poduzeti prediktivne mjere kako bi svojim korisnicima osigurala pouzdan i održiv rad.
Rješenja koje koristi Padania Acque
Pročitaj više svjedočanstava klijenata
Veolia Water
Aquapolo