GYIK-ok böngészése

Hogyan lehet Bluetooth kommunikációt megvalósítani az SR2/SR3 Zelio Logic vezérlőmodullal.

Published date: 28 február 2020

Az SR2BTC01 Bluetooth inerfész és a VW3A8115 Bluetooth Modbus Adapter egység segítségével valósítható meg Bluetooth kommunikáció a Zelio Logic vezérlőmodul és egy számítógép között.

Megjegyzés:
1. A számítógép és a Bluetooth interfésszel ellátott vezérlőmodul közötti maximális távolság kb. 10m.
2. Az SR2CBT01 Bluetooth interfész a  V4.1 vagy magasabb verziószámmú ZelioSoft programmal kompatibilis.
3. A kompatibilitáshoz az is szükséges, hogy a Zelio Logic vezérlőmodul firmware verziószáma 4.0 vagy annál magasabb legyen.

A csatolt angol nyelvű dokumentum az SR2BTC01 Bluetooth interfész kezelési útmutatója.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.