GYIK-ok böngészése

Hogyan lehet a Magelis XBT GT terminál és az M340 PLC közötti kommunikációt USB kábellel megvalósítani.

Published date: 28 február 2020

A Magelis XBT GT terminál és az M340 PLC közötti kommunikáció USB kábelen való megvalósítása érdekében a PLC IP címét a 90.1.1.1 értékre kell beállítani a Modbus TCPIP driver számára a Vijeo Designer programban.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.