GYIK-ok böngészése

Rendelkeznek a Compact NS/NSX szakaszolókapcsolók Reflex kioldással ?

Published date: 28 február 2020

Igen, minden Compact NS és NSX szakaszolókapcsoló rendelkezik Reflex kioldóval.
A Reflex kioldó kioldási küszöbértéke kb. 20 x In és a kioldás 10 ms-on belül megtörténik (ld. csatolt file).
A Reflex kioldó működése független a beépített védelmi készüléktől és tisztán mechanikus működésű (dugattyú mechanizmus), így minden Compact NS/NSX szakaszolókapcsoló is tartalmazza.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.