Hogyan segíthetünk ma?

What is the accuracy of the Premium PLC CPU real time clock.

Real time clock accuracy:

Accuracy of the real time clock is one second (%SW50) +/- 200ms.

Resolution of the real time clock is one second (%SW50) +/- 200ms,because 200ms is the refresh rate of the RTC.
Accuracy error:
The accuracy error of the quartz oscillator is:
1. At 0 and 70°C : -101/20 ppm, error in second/day is -8.7/1.7, in minute/year is -53/11.
2. At 25°C: -20/20 ppm, error in second/day is -1.7/1.7, in minute/year is -11/11.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása