GYIK-ok böngészése

Mi a megszakító képességük a Tesys DF2 olv. bizt. szakaszolóknak?

Published date: 04 március 2020

Megszakító képessége a DF2 biztiknek:

DF2BA(8 x 32)       20kA.
DF2CA(10 x 38)    80kA.
DF2EA(14 x 51)    100kA.
DF2FA(22 x 58)    100kA.
DF2GA(size 0)      100kA.
DF2HA(size 1)      100kA.
DF2JA(size 2)       100kA.
DF2KA(size 3)      100kA.
DF2LA(size 4)      100kA.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.