GYIK-ok böngészése

Mekkora minimális távolság szükséges két Masterpact megszakító között kábeles reteszelés esetén.

Published date: 05 március 2020

A két Masterpact megszakító közvetlenül egymás mellett elhelyezhető, nincs előírt biztonsági távolság a kábeles mechanikai reteszelés esetére.

Azonban elegendő helyet kell biztosítani reteszelő kábel min. 100 mm-es hajlítási sugarához.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.