GYIK-ok böngészése

Alkalmazható-e az Altivar 71 fordulatszám-szabályozó szinkron motorokhoz.

Published date: 04 március 2020

Igen, az Altivar 71 fordulatszám-szabályozó alkalmazható szinkron motorokhoz.

Megjegyzés:

1. A készüléket nyílt hurkú vezérlési módba kell programozni (Open-Loop Control).

2. Teljesítménycsökkentést kell a nyomatékkarakterisztikának megfelelően alkalmazni, mert az Altivar 71 standard motor frekvenciája 50 vagy 60 Hz.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.