GYIK-ok böngészése

Mely készülékek tartalmaznak beépített ventilátort az Altivar 31 fordulatszám-szabályozó családban.

Published date: 09 március 2020

Az Altivar 31 család minden tagja rendelkezik beépített ventilátorral kivéve a ATV31H018M2, ATV31H037M2, ATV31H055M2 és ATV31H075M2 készülékeket, mert ezek olyan kicsi teljesítményűek, hogy a  természetes hűtés számukra elegendő.

Megjegyzés:
A beépített ventilátor megléte nem jelenti azonban azt, hogy a környezeti hőmérsékletre vonatkozó előírásokat ne kellene betartani. Biztosítani kell, hogy a környezeti hőmérséklet feleljen meg a  készülék adatlapján feltüntetett értékeknek.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.