GYIK-ok böngészése

Mi az oka a "Free Wheel Stop " állapotnak (nst) az ATV31 frekiváltóban?

Published date: 27 február 2020

Az (nst) "Free Wheel Stop Status"-nak a fő okai a következők:

1, Bekapcsoláskor a hajtás alap gyári beállításban van.
2, a Stop gomb megnyomásakor ami a hajtáson van.
3, a Start parancs kiiktatása nélkül,(nem vesszük el a start kontaktust az LI1-ről)  ha a hajtásnak Stop parancsot adunk

 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.