GYIK-ok böngészése

Mi a zárlati áram értéke a Q sorozat 415V-os ill. az Y sorozat 690V-os ATS48-as lágyindítóknál?

Published date: 04 március 2020

A zárlati áram értéke (SCCR) az ATS 48-nál:

A Q sorozathoz:
 
1. SCCR az ATS 48D17x től az ATS 48C32x ig 50 KA.
 
2. SCCR az ATS 48C41x tól az ATS 48M12x ig 70 KA.

Az Y sorozathoz:

1. A csatolmányban megtalálhatóak az értékek (1-es koordináció esetén).

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.