GYIK-ok böngészése

Mik azok a környezeti tényezők amikben az ATV71-es fékellenállások alkalmazhatók emeléshez?

Published date: 09 március 2020

A Környezeti feltételek a következők:

1.  Relativ páratartalom tartomány 5% to 93%-ig , páralecsapódás nélkül.
2. A levegőben nem lehet korrozív gáz, por és páralecsapódás.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.