GYIK-ok böngészése

Mekkora az Altivar 61 fordulatszám-szabályozó hődisszipációja Ready állapotban.

Published date: 05 március 2020

Az Altivar 61 fordulatszám-szabályozó hődisszipációja Ready állapotban (RDY - a fordulatszám-szabályozó bekapcsolt állapotban van, de a motor nem forog) függ a készülék méretétől (teljesítményétől) és a kiépítésétől, azaz a használt bővítő moduloktól (enkóder kártya, I/O bővítő kártya, Controller Inside vezérlőkártya, stb.)

Például két bővítőkártyát (2 * 3,25W) és egy enkóder kártyát (4,25W) feltételezve 18,5kW teljesítményig az Altivar 61 hődisszipációja körülbelül 34W és 53W közé esik.

A nagyobb teljesítményű Altivar 61 fordulatszám-szabályozók maximális disszipációja 100W.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.