GYIK-ok böngészése

Mekkora lehet maximum az ATV71 hajtás fékező ellenállásának értéke?

Published date: 28 február 2020

A minimális érték van benne a katalógusban. Azért, mert ha ennél a minimális értéknél kisebb értéket használunk akkor a fékező tranzisztor tönkremenetelét idézzük elő. (V=IR). A DC buszon lévő feszültségérték miníg ugyan az így ha az érték túl alcsony a kialakuló áramérték  tönreteszi a fékező tranzisztort.
Ezért nincs maximális érték megadva csak minimális érték.
Az ellenállás az átlagos tehetetlenségnek megfelelően lett megtervezve.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.