GYIK-ok böngészése

Létezik-e távoli kijelző terminál opció az Altivar 21 fordulatszám-szabályozó családhoz.

Published date: 12 március 2020

Igen, van távoli (kihelyezhető) terminál (kijelző-kezelő egység) az Altivar 21 családhoz. A termék cikkszáma: VW3A21101. A terminál maximum 5m távolságra helyezhető el a fordulatszám szabályozótól.

A becsatolt angol nyelvű dokumentum tartalmazza a készlet leírását és kezelési útmutatóját.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.