Hogyan segíthetünk ma?

Is the Automatic adaptation of deceleration ramp feature available in Altivar 61 drive.

Automatic adaptation of deceleration ramp feature is available in Altivar 61 drive.

It assists in prevention of over voltage fault, in case the user has set the deceleration ramp value very low for the high load inertia applications, by automatically adapting the deceleration ramp.
brA [Dec Ramp Adapt.] = Yes (It is a factory default setting).

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása