GYIK-ok böngészése

Hogyan lehet automatikusan indítani az ATV61 -t a hálózati feszültség megjelenésével a betáp kapcsokon?

Published date: 05 március 2020

Annak érdekében, hogy az auto start megvalósuljon, a következő paramétereket kell beállítani:
 
In [1.5 INPUTS/OUTPUTS CFG](I-O) Menu.
 
1. Set Parameter tCC [2/3 wire control] = 2C [2 wire]. 
2. Set Parameter tCt [2 wire type] = LEL [Level] or PFO [Fwd priority].

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.