GYIK-ok böngészése

Mikor jelenik meg az ATV61/71 kijelzőjén az INF3 hiba?

Published date: 27 február 2020

Az INF3 hiba az ATV61/71 frekvenciaváltók kijelzőjén akkor látható amikor a belső 24V-os tápegység működése egy pillanatra kimarad, ennek következtében a mikroprocesszor reteszelődik. A második leggyakrabban előforduló ok amikor megszakad a kommunikáció a belső panel pl: a teljesítmény panel vagy a motorvezérlő panel és a bővítőkártya között.
A hiba eltüntetése érdekében, ellenörizze a a belső csatlakozásokat. Ellenörizze a szalagkábel és a többi csatlakozó megfelelő kontaktusát a panelen. Szintén ellenőrizze, hogy a frekvenciaváltó bekötési sorkapcsainál a teljesítmény kábelek és a vezérlő kábel megfelelően el vannak különítve.
Utoljára, ha az eddigiek nem hoztak javulást cserélje ki a motorvezérlő panelt vagy a teljesítmény panelt.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.