GYIK-ok böngészése

Melyik a legalacsonyabb verziószámú Power Suite Program az amelyikkel Bluetooth adapteren keresztül lehet kommunikálni?

Published date: 09 március 2020

A V2.2-es.
A Bluetooth adapter refszáma VW3A8114.
A maximális távolság 10m.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.