GYIK-ok böngészése

Mi a minimális DC buszon szükséges bemeneti DC feszültségszint ami az ATV61 és 71 üzemeltetéséhez szükséges?

Published date: 03 március 2020

A minimális DC buszon szükséges bemeneti DC feszültségszint ami az ATV61 és 71 üzemeltetéséhez kell 537V DC.
A DC busz feszültsége = √2 * Uln (ahol Uln a névleges hálózati feszültség).

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.