GYIK-ok böngészése

Megtáplálható-e az Altistart 48 lágyindító 230VAC egyfázisú (fázis-nulla) tápfeszültséggel háromfázisú, 230VAC motor vezérléséhez.

Published date: 04 március 2020

Az Altistart 48 lágyindító nem működik egyfázisú betápfeszültséggel, még akkor sem, ha tiltjuk a PHF (betáp fázis kimaradás) hibajelzést.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.