GYIK-ok böngészése

Mennyi az Altivar 11 frekvenciaváltó esetében a motor kábel megengedett maximális hossza.

Published date: 04 március 2020

A motor kábel megengedett maximális hossza az Altivar 11 frekvenciaváltó esetében:
1. 50 méter árnyékolt kábel esetén
2. 100 méter árnyékolás nélküli kábel esetén

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.