GYIK-ok böngészése

Milyen hőmérséklet határértékeknél kapcsol be- és ki az Altistart 48 lágyindító hűtőventilátora.

Published date: 10 március 2020

Az Altistart 48 lágyindító hűtőventilátorának be- és kikapcsolási hőmérséklet határérékei az alábbiak:

1. Bekapcsol - ha a hűtőborda hőmérséklete > 50°C.

2. Kikapcsol - ha a hűtőborda hőmérséklete < 40°C.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.