GYIK-ok böngészése

Hány mechanikus működési ciklus végezhető az Evolis megszakítóval?

Published date: 05 március 2020

Az Evolis megszakító eleget tesz az IEC 62261-100 szabvány M2 osztály követelményeinek.

Az IEC szabvány M2 osztálya szerint, a megszakítónak  legalább 10 000 meghanikai működési ciklust kell véghezvinnie.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.