GYIK-ok böngészése

Mekkora lehet a maximális DC feszültség pólusonként a Tesys F mágneskapcsolóknál?

Published date: 05 március 2020

A maximális DC feszültség pólusonként a Tesys F mágneskapcsolóknál 125V. Ez a feszültség alkalmazható az L/R<=15ms-nál.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.