GYIK-ok böngészése

Mekkora a kábel maximális hossza az LTMR és LTME modulok között a TeSys T családnál?

Published date: 05 március 2020

Különböző hosszúságú kábelek vannak az LTMR és az LTME összekötéséhez.
A maximális hossz a két modul között 1 m.


Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.