GYIK-ok böngészése

Lehetséges-e 4-20 mA-es vezérlés az ATV312 frekvenciaváltó esetében ?

Published date: 17 március 2020

Igen, a logikai bemenetek révén lehetséges a 0(4)-20 mA és a 0-10 V-os vezérlés egyaránt.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.