{}

Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
GYIK keresése
ACRD200 Internal Water Volume

Article available in these languages: Orosz

Issue:
ACRD200 Internal Water Volume

Product line:
ACRD200, ACRD201

Environment:

Cause:
Inrow Water Cooled Units Internal Volumes

Resolution:
ACRD20x        0.8 Gallons      3 Liters  10GPM
Note:  working system pressure may not exceed 300 psi

Additional Spec's:

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Hasznos cikkek
Tudjon meg még többet
Tartomány: