{}

Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
GYIK keresése
What is capacity regulation on an ACRD?

Issue:
What is capacity regulation on an ACRD?

Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
Capacity regulation is a method of controlling the capacity of the InRow ACRD unit. This is achieved using an electronic Hot Gas Bypass Valve (HGBV) which allows the unit to operate at low load conditions down to 2.5 KW without compressor recycling.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Hasznos cikkek
Tudjon meg még többet
Tartomány: