Hogyan segíthetünk ma?

PowerChute Business Edition Agent fails to connect using simple signaling on RHEL 5.x due to SELinux access policy

Issue:
PowerChute Business Edition (PowerChute) Agent cannot communicate with UPS using a simple signaling cable. The result is that communication is not established and “Unknown Device” appears in the PowerChute Agent Web UI.

Product Line:
PowerChute Business Edition

Environment:
OS: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x x64, x86
Build: PowerChute Business Edition 9.1.1 and 9.0.3 OEM Basic and 25 Node Deluxe

Cause:
The problem is caused by Security-Enhanced Linux (SELinux) enforcing an access policy. The policy forbids a library used by the PowerChute Agent from running in its current context. RHEL has SELinux set to "Enforcing" mode by default.

Resolution:
1. Change the security context of the PowerChute library file.
Type the following into the command line:
chcon -t textrel_shlib_t /opt/APC/PowerChuteBusinessEdition/Agent/lib/linux/libNatComm.so

2. Restart the PowerChute Agent.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása