Hogyan segíthetünk ma?

Video: What is Modbus Tester and how do I use it?

Issue
Need a simple tool that can read Modbus registers.

Product Line
Modbus Tester

Cause
Diagnosing communications or verifying values.

Resolution

Modbus Tester is a Windows-based tool designed for simple register reading and writing. The screenshot below highlights commonly used value blocks, and the accompanying video demonstrates how to read and write registers.
Note: Modbus Tester is hardcoded to use port 502.



Modbus Tester



Attached is a copy of the program.

Schneider Electric Hungary

Melléklet(ek)
Tester.exe [204 KB]
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása