Hogyan segíthetünk ma?

What to do if you cannot SSH into PowerChute Network Shutdown appliance running on VMware?

Issue:
Attempting to SSH to the PowerChute Network Shutdown Appliance and receiving an error message stating that the connection has been refused.

Product Line:
PowerChute Network Shutdown Appliance for VMware

Environment:
PowerChute 4.x and 5.x VM running on a VMware ESXi host.

Cause:
SSH is not running.

Solution:
Note: All commands are in Bold Italic

Log in to the Appliance using VMware vSphere Client.

Check to see if SSH is running. The command is
systemctl status sshd

If the service is not running, run this command
systemctl start sshd

If you would like the service to start automatically with the VM, enter the command
systemctl enable sshd

When logging in as root, if the error "Access is Denied" appears, see Schneider ElectricFAQ000271236

Note: We recommend disabling SSH access when it is not required.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása