Hogyan segíthetünk ma?

Why there is a difference in the Service breaking capacity (Ics) values of manually and electrically operated Compact NS>630.

The difference is due to the design of the Circuit Breakers. The Compact NS>630 manual basic frame (bloc cut) is different from NS electrical basic frame (bloc cut).
Ics depends on breaker type. Electrically operated Compact NS>630 is developed from Masterpact NT breaker because there is no option for adapting the motor mechanism on Compact NS>630.
The breaking performances of NT are less than Compact NS, hence it cannot be declared that the Ics values of electrically operated Compact NS>630 is same as manually operated Compact NS>630.
This is the reason why the service breaking capacity (Ics) values of manually operated and electrically operated Compact NS>630 MCCB are different.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása