GYIK-ok böngészése

Kiolvasható-e a hibaáram típusa és nagysága Micrologic 5 és 6 védelmi egységgel rendelkező Compact NSX megszakítók esetében ?

Published date: 05 szeptember 2020

Igen. Ennek feltétele az, hogy a Micrologic 5 és 6 védelmi egységeket külső 24 V DC tápegységgel lássuk el. Hibakioldást követően a hibaáram  típusa (Ir, Isd, Ii, Ig), az érintett fázis és a megszakított áram értéke a Micrologic 5 és 6 kijelzőjén leolvasható.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.