GYIK-ok böngészése

Mekkora az SF2 megszakító átmeneti ellenállása?

Published date: 03 március 2020

Az SF2 megszakító átmeneti ellenállását lásd az lábbi táblázatban:
 
SF2 SF2 Fix SF2 Mcset-ben SF2 F400-ban
Átmeneti ellenállás Terhelőáram : I = 100 A < 11 µΩ < 16 µΩ < 27 µΩ (1250A)
< 24 µΩ (2500A)
< 20 µΩ (3150A)

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.