Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
GYIK-ok böngészése
Van-e "bekapcsolásra kész" PF segédérintkező a 24kV-os Evolis megszakítón?
Published date:
09 március 2020
A "bekapcsolásra kész" PF segédérintkező csak a Masterpact hajtással szerelt 17.5kV-os Evolis megszakítón érhető el.
Az RI hajtással szerelt 24kV-os Evolis, SF, LF megszakítók esetén is van "működére kész" segédérintkező, csak más, "hajtás felhúzva" M3 segédérintkező megnevezéssel.
Lásd a kiemelt részeket a mellékelt rajzon.
Nem találja, amit keres?
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.