GYIK-ok böngészése

Használható-e az áramhatároló LA9LB920 vagy a GV1L3 a TeSys GV3 családdal a megszakítási képesség növelése érdekében?

Published date: 27 február 2020

Az LA9LB920 és GV1L3 áramhatárolók a GV2 motorvédőkhöz lettek kifejlesztve 32A -ig ( a GV2 motorvédő család legnagyobb tagjának névleges árama).
Az új GV3 családnak nincs áramhatárolója amivel meg lehetne növelni a zárlati megszakítási képességet.
Ha nagyobb megszakítási képesség szükséges a GV3 család esetében, akkor olvadóbiztosító alkalmazásával a megszakítási képesség az olvadó biztosító megszakítási képességéig növelhető.
 

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.