GYIK-ok böngészése

Lehetséges-e az OA1 kimenetről egy külső motorvezérlő mágneskapcsolót működtetni multifunkciós vezérlő és LUB telj modul esetén?

Published date: 05 március 2020

Az OA1 kimenet csak a teljesítménymodulban (LUB) lévő beépített mágneskapcsolót működteti.
Ha multifunkciós vezérlőmodult alkalmazunk és külső mágneskapcsolót akarunk vele működtetni, akkor alkalmazzuk az LUTM vezérlőt.

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.