GYIK-ok böngészése

Mennyi az XBTGT vagy XBTGK terminálok lítium elemeinek várható élettartama.

Published date: 05 március 2020

Az XBTGT vagy XBTGK terminálok lítium elemeinek várható élettartama:
1. 10 év, ha az elem környezeti hőmérséklete kisebb vagy egyenlő 40 Celsius fok
2. 10 év, ha a készülék környezeti hőmérséklete kisebb vagy egyenlő 25 Celsius fok
Ha a terminálok az elemről műkködnek (nincs hálózati betáp):
1. Körülbelül 60 nap, teljesen feltöltött elem esetén
2. Körülbelül 6 nap, 10 %-os töltöttség esetén

Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.