{}

Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
GYIK keresése
Can an ARU be plugged into a PDU?
Issue:
Questioning if there is a reason they should not plug an ARU into the PDU.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Not sure if an ARU can be plugged into a PDU.

Resolution:
It is perfectly fine to plug an ARU into a PDU.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Hasznos cikkek
Tudjon meg még többet
Tartomány: